搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
移除动态链接
从属性中移除动态链接后,属性中将不再显示链接属性。移除动态链接后,可以重置属性的默认值。
先决条件
创建动态链接
移除动态链接
在
项目视图
或编辑器中,选择包含带动态链接的属性的图形对象。
在
属性
中,对于包含动态链接的属性,右键单击动态链接并选择
移除链接
。
此时将从属性中移除动态链接,并显示针对该属性输入的值。
(可选)右键单击属性值,然后选择
重置值
。
该属性将显示其默认值。
动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。