搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
NamespaceMetadataType
BrowseName
NamespaceMetadataType
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
NamespacePublicationDate
DateTime
IsNamespaceSubset
Boolean
StaticNodeIdTypes
IdType
StaticNumericNodeIdRange
NumericRange
StaticStringNodeIdPattern
String
NamespaceUri
String
NamespaceVersion
String
DefaultRolePermissions
RolePermissionType
DefaultUserRolePermissions
RolePermissionType
DefaultAccessRestrictions
AccessRestrictionType
NamespaceFile
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。