元素

BrowseName
Item
SuperType

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
可见
Visible
显示/隐藏窗口。
已启用
Enabled
启用/禁用与用户的交互 (真 = 启用;假 = 禁用)。
不透明度
Opacity
不透明度级别 (0 = 透明)
左边距
LeftMargin
(仅当水平对齐 = 左对齐、居中或拉伸时) 对象的左边缘与其容器的左边缘之间的距离。
上边距
TopMargin
(仅当垂直对齐 = 上对齐、居中或拉伸时) 对象的上边缘与其容器的上边缘之间的距离。
右边距
RightMargin
(仅当水平对齐 = 右对齐、居中或拉伸时) 对象的右边缘与其容器的右边缘之间的距离。
下边距
BottomMargin
(仅当垂直对齐 = 下对齐、居中或拉伸时) 对象的下边缘与其容器的下边缘之间的距离。
宽度
Width
窗口的宽度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将宽度设置为等于内容的宽度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)。
高度
Height
窗口的高度。它可以使用大于或等于零的值。自动值将高度设置为等于内容的高度 (在这种情况下,如果没有内容,对象将折叠)。
水平对齐
HorizontalAlignment
对象在水平轴上的对齐方式。左对齐 = 左侧位于容器的左侧,左边距除外;右对齐 = 右侧位于容器的右侧,右边距除外;居中 = 对象的中心位于容器的中心,左边距和/或右边距除外;拉伸 = 对象宽度等于容器宽度,左边距和/或右边距除外。
垂直对齐
VerticalAlignment
对象在垂直轴上的对齐方式。上对齐 = 上边位于容器的上边,上边距除外;下对齐 = 下边位于容器的下边,下边距除外;居中 = 对象的中心位于容器的中心,上边距和/或下边距除外;拉伸 = 对象高度等于容器高度,上边距和/或下边距除外。
旋转
Rotation
对象围绕其中心点的旋转。正值表示顺时针弧度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal