- 创建项目
- 对象和变量引用
数字数据查询示例
根据不同属性筛选电机的示例查询。
- 显示 Motor5 对象
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- 显示加速度为 20 的电机
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- 显示加速度为 20 且速度介于 300 与 500 之间的电机
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- 显示名称以
开头的电机Faulty - SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
提供反馈