- 创建项目
- 对象和变量引用
在异步任务中调用方法
可以在异步任务中调用带有参数的方法。
语法示例
private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
提供反馈