管理翻译

使用 C# API 在
LocalizationDictionary
对象内部读取或写入已翻译的字符串。
这些 API 由
InformationModel
静态类提供。

LocalizedText

每个 API 的参数中都有
LocalizedText
C# 类实例,用于标识在
LocalizationDictionary
中翻译的键/行或特定字符串。它包含以下属性:
NamespaceIndex
(int)
LocalizationDictionary
所属项目的命名空间标识符。
小贴士: 如果
LocalizationDictionary
位于同一 NetLogic 项目中,则无需在
LocalizedText
的构造中指定
NamespaceIndex
TextId
(string)
可以与字符串翻译相关联的键。
LocaleId
(string)
区域设置 ID。例如:
en-US
Text
(string)
翻译后的字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈