工作台
数据库表。
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
列 | Columns | 表列。StoreColumns 的集合。对于 ODBC 数据库: Microsoft SQL Server 最大列限制 = 1000,列中的最大字符限制 = 128;MySQL Server 最大列限制 = 1024,列中的最大字符限制 = 64。对于嵌入式数据库: 最大列限制 = 2000,列中的最大字符限制 = 1024。 |
方法
提供反馈