搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
导航面板样式
所有项目导航面板对象的全局属性。
BrowseName
NavigationPanelStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
InactiveColor
Color
范围的颜色。
非活动文本颜色
InactiveTextColor
Color
活动主颜色
ActivePrimaryColor
Color
该颜色用于指示当前选定选项卡的颜色。
活动次颜色
ActiveSecondaryColor
Color
该颜色用于指示当前选定选项卡的文本颜色,当“外观”为“带下划线”时将被忽略
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、有边框的圆形或有边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色。
字体系列
FontFamily
Font
字体系列。
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细。
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体。
字体大小
FontSize
Size
字体大小。
半径
Radius
Size
对象角度的半径。
图标使用文本颜色
IconUsesTextColor
Boolean
当设置为“真”时,选项卡的图标将设置与选项卡文本具有相同的颜色
选项卡间距
TabSpacing
Size
设置选项卡之间的间距
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。