Modbus 工作站

BrowseName
ModbusStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最大作业大小 (以字节为单位)
MaximumJobSizeInBytes
从控制器传输标签的最大字节。0 = 128 字节 (最大值);0 以外的其他值: 限制从控制器传输的最大持续时间,以及从读取到设定值到写入控制器的最大延迟时间。
最大差距 (以字节为单位)
MaximumGapInBytes
同一传输的两个标签之间的最大距离 (以字节为单位)。
单元标识符
UnitIdentifier
符合 Modbus 协议规范的设备 ID。
写入多个线圈
WriteMultipleCoils
为线圈数据启用多个写入模式。
写入多个寄存器
WriteMultipleRegisters
为保持寄存器数据启用多个写入模式。
IP 地址
IPAddress
(TCP 模式) 到达网络控制器的唯一地址。
端口
Port
(TCP 模式) 定义由 TCP-IP 连接使用的端口数。它必须与控制器中配置的数量匹配。
超时
Timeout
(TCP 模式) 驱动程序从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)。
标签优化
TagOptimization
在一次读取中启用/禁用多个标签的分组。如果控制器不支持同时读取多个标签模式,请禁用此选项。
交换字节
SwapBytes
对于字类型的数据,这种选择可以交换数据之间的字节。结果是,对于每个任务字类型的数据,FactoryTalk Optix 应用程序和设备之间链接的数据将交换高字节和低字节,反之亦然。
交换字
SwapWords
对于双字类型的数据,这种选择可以交换数据之间的字。结果是,对于每个任务双字类型的数据,FactoryTalk Optix 应用程序和设备之间链接的数据将交换高位字和低位字,反之亦然。
交换双字
SwapDWords
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈