PDF 查看器

PDF 查看器

运行时显示 PDF 文件。
BrowseName
PdfViewer
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
路径
Path
路径。
当前页面
CurrentPage
设计时 = 要显示的初始页面。运行时 = 当前页面。
缩放模式
ZoomMode
PDF 大小调整模式。
缩放级别
ZoomLevel
按百分比自定义的缩放级别 (100 = 原始维数)。
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal