创建用于筛选数字数据的界面

创建用于根据输入的查询对电机属性进行筛选的文本框。
  1. 创建查询筛选器文本框:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      NumericFilterTextBox
    3. 属性
      中,在
      文本
      ProjectName
      UI
      MotorNumericGrid
      查询
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 占位符文本
      设置为
      SELECT * FROM Model WHERE
      {Conditions}
  2. 创建查询筛选器标签:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      NumericFilterLabel
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Filter motors:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈