饼图

饼图

在饼图中显示模型或数据库数据。
BrowseName
PieChart
SuperType
元素(Item)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
模型
Model
对从中获取数据的信息模型或数据库的引用。
查询
Query
用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
标签
Label
图表区段标签。
Value
所显示的值,可能由用户更改。
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

刷新
BrowseName
Refresh
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal