面板

报表对象中的简单对象容器。显示它包含的图形对象。
BrowseName
ReportPanel
SuperType
面板(Panel)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
Width
Height
LeftMargin
RightMargin
TopMargin
BottomMargin
Enabled
HitTestVisible
Rotation
Opacity
MoveTarget
可见
Visible
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈