- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Creare gli elementi di interfaccia
Creare un indicatore circolare, un pulsante e una griglia dati.
- Creare un indicatore circolare:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traValoree .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Creare una griglia dati:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la variableModelloe .
- ImpostareQuerysuSELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC.
- Configurare le colonne della griglia dati:
- InProprietà, sottoColonne, fare doppio clic suColonnaGrigliaDati1e immettereTimestampColumn.
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico tra la proprietà della colonnaTestoe .NOTA: ImmettereTimestampnel campoCompletare il percorso del collegamento dinamico...Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- ImpostareTitolosuTimestamp.
- Accanto aColonne, selezionaree selezionareColonna testo.
- InProprietà, sottoColonne, fare doppio clic suColonnaGrigliaDati1e immettereVariableValueColumn.
- InTemplateElementoDati, creare un collegamento dinamico tra la proprietà della colonnaTestoe .NOTA: ImmettereVariable1nel campoCompletare il percorso del collegamento dinamico...Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- ImpostareTitolosuVariable value.
- Creare un pulsante di aggiornamento:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, impostareTestosuRefresh Data.
- InEventi, accanto aEvento MouseClick, selezionaree selezionare
Fornire un feedback