Configurare uno schema ricetta
Configurare uno schema ricetta con una procedura guidata.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Apri pagina dashboard
- Nel riquadro centrale, selezionareConfigura una ricetta.
- Selezionare una ricetta esistente o crearne una nuova:
- Per creare una ricetta:
- SelezionareNuova ricetta.
- Modificare ilNome.
- Compilare ilNodo target.Il nodo target definisce gli ingredienti dello schema ricetta. Il nodo target può essere qualsiasi nodo di progetto che contiene le variabili desiderate.Ad esempio, il nodo target può essere:
- La cartellaModello
- Un oggetto all'interno della cartellaModello
- Un nodo contenente variabili da uno o più controller
SUGGERIMENTO: In un progetto complesso, per definire le variabili contenute in diversi nodi come ingredienti di uno schema ricetta, creare un oggetto dedicato nella cartellaModelloe aggiungere variabili all'interno di esso. Quindi, creare un collegamento dinamico tra le variabili e gli ingredienti. Se l'oggetto viene selezionato come nodo target, la selezione degli ingredienti dello schema ricetta è intuitiva, in quanto sono visualizzate solo le variabili a cui si fa riferimento nell'oggetto. - SelezionareAvanti.
- Per modificare una ricetta esistente:
- Selezionare una ricetta esistente.
- Modificare le proprietà della ricetta.
- Per duplicare una ricetta esistente:SUGGERIMENTO: La duplicazione di una ricetta esistente consente di creare una nuova ricetta in base alla ricetta esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una ricetta disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà della ricetta.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare un database esistente o configurarne uno nuovo:
- Per utilizzare un database esistente:
- Selezionare un database esistente.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per creare un database:
- SelezionareNuovo database.
- Se necessario, modificare i campiNomeeTipo.
- SelezionareAvanti.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Per duplicare un database disponibile:SUGGERIMENTO: La duplicazione di un database esistente consente di creare rapidamente un nuovo database in base al database esistente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database disponibile e selezionareDuplica.
- Se necessario, modificare le proprietà del database.
- SelezionareAvanti.
- Selezionare i parametri della ricetta da utilizzare.SUGGERIMENTO: È possibile mostrare o nascondere variabili (parametri) annidate in altre variabili utilizzando l'opzione di attivazione/disattivazioneVariabili annidate. È possibile individuare rapidamente i parametri che si desidera selezionare utilizzando il campoCerca.
- SelezionareAvanti.
- Esaminare le impostazioni.
- SelezionareEsci.
Fornire un feedback