Integrare l'interfaccia con le NetLogic

Integrare le NetLogic con l'interfaccia dell'applicazione.
  1. In
    Vista progetto
    espandere
    UI
    MainWindow (type)
    .
  2. Configurare il pulsante Inserisci dati casuali:
    1. In
      Vista progetto
      , selezionare
      InsertButton
      .
    2. In
      Eventi
      , accanto all'
      Evento MouseClick
      , selezionare
      Add
      e selezionare
      ProjectName
      DataStores
      DatabaseInterno1
      EmbeddedDatabase1NetLogic
      InsertRandomValues
      .
  3. Configurare la query di visualizzazione nel pulsante Etichetta:
    1. In
      Vista progetto
      , selezionare
      RunQueryButton
      .
    2. In
      Eventi
      , accanto a
      Evento MouseClick
      , selezionare
      Add
      e selezionare
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      QueryResultLabel
      QueryResultLabelLogic
      RunQuery
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal