Configurare la firma e della verifica del file
Aggiungere il segno del File e verificare la NetLogic per firmare elettronicamente i file e verificare l'integrità dei file con firma.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerie, cercareFile sign and verify.
- InComponenti, trascinareFirma file e verificasuNetLogicinVista progetto.
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, selezionareFileSignVerify.
- InProprietà, inPublicKey, immettere il percorso della chiave pubblica.Ad esempio, immettere%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pemSUGGERIMENTO: La chiave pubblica verrà generata successivamente.
- InPrivateKey, immettere il percorso della chiave privata.Ad esempio, immettere%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pemSUGGERIMENTO: La chiave privata verrà generata successivamente.
La NetLogic
FileSignVerify
espone i seguenti metodi di evento:- GeneratePublicAndPrivateKey. Generare la coppia di chiavi pubblica e privata per i file di firma.
- SignFile. Firmare il file passato come parametro.
- VerifyFileSignature. Verificare l'integrità di un file e di una firma passati come parametri.
Progettare l'interfaccia dell'applicazione e associare eventi ai metodi esposti.
SUGGERIMENTO:
Scaricare un progetto di esempio:
FileSignAndVerify.zip.Fornire un feedback