Anomalie corrette in questa release
L'elenco identifica le anomalie corrette in
FactoryTalk Optix
1.3.1.La cancellazione dei pulsanti di opzione attiva l'evento Valore modificato [2161125]
L'evento Valore modificato di un pulsante di opzione si attiva quando si seleziona o si deseleziona il pulsante di opzione. La proprietà
Attivo
cambia in Vero
o Falso
. Ad esempio, se si seleziona un altro pulsante di opzione in un gruppo, si attiva l'evento Valore modificato del pulsante di opzione deselezionato.Nella versione 1.3.0, selezionando manualmente un pulsante di opzione viene attivato l'evento Valore modificato per il pulsante di opzione selezionato. Se si seleziona manualmente un pulsante di opzione e si cancella un altro pulsante di opzione in un gruppo, l'evento Valore modificato non viene attivato per il pulsante di opzione deselezionato.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.3.
Il caricamento dell'applicazione da USB potrebbe causare la presenza di più applicazioni [2238992]
Il caricamento di un'applicazione in un dispositivo da un'unità USB determina la creazione di più applicazioni sul dispositivo se l'applicazione esportata non è crittografata.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il modulo edge computing integrato non supporta il NativePresentation engine [2233502]
Se un'applicazione viene distribuita con il NativePresentation engine, non è possibile caricare la libreria e l'applicazione non viene eseguita sul dispositivo. Sostituire il NativePresentation engine con un WebPresentation engine per consentire a un client remoto di connettersi al dispositivo.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
La codifica elettronica AOP del modulo edge computing integrato può provocare un errore o una connessione imprevisti in Logix [2256502]
La codifica elettronica AOP del modulo edge computing integrato può provocare un errore o una connessione imprevisti in Logix per una mancata corrispondenza della revisione secondaria. Aggiornare la definizione AOP per disabilitare la codifica per il modulo.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0
L'importazione di tag per un progetto offline mostra l'errore del file .ACD [2324005]
Se si importano tag in un progetto offline contenente un driver di comunicazione, viene visualizzato il messaggio "Impossibile importare i tag: File ACD non valido" quando si utilizza l'importatore tag e si cerca il file .ACD. Salvare il file .ACD, quindi fare doppio clic su
TagImporter
per importare correttamente i tag.Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
I controlli dei supporti causano perdite di memoria su alcuni dispositivi [2183160]
Il passaggio eccessivo della pagina alle pagine che contengono controlli PDF e video causa perdite di memoria su OptixPanels e sui dispositivi di edge computing integrato.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
L'applicazione potrebbe non caricarsi sul dispositivo dopo aver eliminato l'applicazione precedente [2248640]
L'applicazione predefinita potrebbe non caricarsi sul dispositivo dopo aver eliminato un'applicazione utilizzando Gestione dispositivo. Inoltre, un'applicazione distribuita potrebbe visualizzare una schermata vuota dopo l'eliminazione. Per caricare di nuovo un'applicazione sul dispositivo, riavviare il dispositivo.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
FactoryTalk Optix ritarda l'apertura quando i provider di controllo della versione non sono disponibili [2357834]
Se l'identità del provider di controllo della versione non dispone di accesso di rete al server locale, FactoryTalk Optix ritarda l'apertura. Per ciascuna identità di provider di controllo della versione non disponibile, si verifica un ritardo di 25 secondi all'apertura di FactoryTalk Optix.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.3.1.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Fornire un feedback