Note sull'applicazione

Queste note sull'applicazione si riferiscono a
FactoryTalk Optix
versione 1.3.x.

Attenuazione della minaccia

  • Non perdere la chiave USB con l'esportazione di
    Applicazione FactoryTalk Optix
    . La chiave USB contiene campi, credenziali, certificati e password con hash ispezionabili.
  • Proteggere l'accesso fisico ai dispositivi prodotti
    Rockwell Automation
    .
  • Non lasciare i dispositivi collegati non presidiati. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e proteggere i log dall'interfaccia Web del dispositivo, dalla sessione di diagnostica connessa e dall'accesso al file system tramite lo strumento di assistenza remota.
  • Impedire l'accesso fisico non autorizzato al dispositivo. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e migliorare il livello di sicurezza dei file dell'applicazione generati dalla logica personalizzata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Evitare il furto del file del token di aggiornamento
    FactoryTalk Hub
    bloccando la sessione se non presidiata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Impedire la rimozione del file del token di aggiornamento
    FactoryTalk Hub
    bloccando la sessione se non presidiata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Prevenire attacchi durante il login a GitHub.

Anteprima funzione

Le funzioni etichettate come anteprima non devono essere utilizzate in un ambiente di produzione. L'anteprima delle funzionalità include:
  • Driver di comunicazione RA EtherNet/IP nell'editor web e nell'emulatore FactoryTalk Optix Studio
  • Modalità IDE connesso
  • Firma file e verifica oggetto libreria
  • Analisi modello che fornisce grafici del modello informativo
  • Driver di controller Micro. Collegare i controller Micro800™ MicroLogix™1400 via Ethernet o Seriale.
  • Oggetti intelligenti / Edge App
  • Connettività per unità dirette
  • L'importatore di tag RAEthernet IP ha aggiunto le proprietà estese ai tag importati: Descrizione, Unità ingegneristiche, Min, Max e anche Stato0/Stato1 per i tag booleani. Queste proprietà estese visualizzano i valori da un controller sul dispositivo HMI.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal