Creare un tipo di oggetto grafico

Creare un tipo di oggetto grafico

Creare un tipo di oggetto grafico personalizzato. La creazione di tipi di oggetto grafico personalizzati è utile per creare interfacce utente che comprendano componenti coerenti.
  1. (Opzionale) In
    Vista progetto
    , creare una cartella che contenga tipi di oggetto grafico personalizzati facendo clic con il pulsante destro del mouse su
    UI
    e selezionando
    Nuovo
    Cartella
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    UI
    o su una sottocartella, selezionare
    Nuovo
    , quindi selezionare un tipo di oggetto da creare.
    Ad esempio, selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Pannello
    .
  3. (Opzionale) Rinominare il tipo di oggetto. Vedere Ridenominazione di un oggetto grafico.
  4. (Opzionale) Modificare le proprietà del tipo di oggetto. Vedere Modificare le proprietà degli oggetti grafici.
  5. (Opzionale) Creare istanze figlie di oggetto grafico sotto il tipo di oggetto. Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
    Ad esempio, creare etichette con testo predefinito in tipi di pannello.
Il tipo di oggetto viene visualizzato in
Vista tipi
e nel menu contestuale dei nodi della cartella
UI
in
Vista progetto
.
Creare un'istanza per il tipo di oggetto. Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal