Salvare un progetto

Salvare il progetto per salvare i progressi. È possibile archiviare progetti localmente, in un repository per il controllo versioni, in un'unità di rete o in un'unità rimovibile.
  • Salvare il progetto in uno dei tre modi seguenti:
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Salva
    .
    Il progetto viene salvato nella stessa posizione in cui è stato aperto il progetto.
  • Dalla barra degli strumenti selezionare
    Salva
    Salva con nome
    , quindi in
    Salva progetto con nome
    compilare:
    1. Nome
      . Immettere il nuovo nome del progetto.
    2. Percorso
      . Digitare il percorso in cui salvare il progetto. Selezionare e sfogliare una cartella per spostarsi nella posizione.
    3. (Opzionale)
      Utilizza controllo versione
      . Selezionare per tenere traccia delle modifiche al progetto e archiviare il progetto in un repository Git.
  • Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Salva
    Salva ed esegui commit
    .
    Il progetto viene salvato e viene eseguito il commit nel repository locale di controllo versione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal