Creare una casella di controllo che mostra o nasconde l'orologio
Creare una casella di controllo collegata dinamicamente con una variabile specifica dell'utente che mostra o nasconde l'orologio.
- Creare la casella di controllo:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla casella di controllo, selezionaree immettereShowClockCheckBox.
- Configurare la casella di controllo:
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traAttivoe .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- ImpostareTestosuShow clock.
Fornire un feedback