- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Spostare un oggetto
Spostare un oggetto nell'editor per posizionare gli oggetti così come appariranno a runtime. Tutti gli oggetti in un contenitore si spostano con il contenitore.
- Per spostare un oggetto
- Nell'editor, selezionare e trascinare l'oggetto.
- InVista progetto, selezionare l'oggetto, quindi inProprietàmodificare:
- Allineamento orizzontale. Immettere il valore dello spazio tra l'oggetto e l'asse X.
- Allineamento verticale.Immettere il valore dello spazio tra l'oggetto e l'asse Y.
SUGGERIMENTO: La posizione dell'oggetto nellaVista progettodetermina l'ordine degli oggetti sull'asse Z rispetto ad altri oggetti nello stesso contenitore. Gli oggetti più in basso nella struttura vengono visualizzati nell'ordine più alto nell'asse Z.
Fornire un feedback