Assegnare un gruppo a un utente o ruolo

Assegnare gruppi a utenti e ruoli per creare una gerarchia di utenti con diritti e privilegi assegnati.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri pagina dashboard
    , quindi
    Gestisci utenti e gruppi
    .
  2. Nella pagina del dashboard:
    • In
      Gruppi
      trascinare un gruppo su un utente in
      Utenti
      o su un ruolo in
      Ruoli
      . È anche possibile trascinare un utente o un ruolo su un gruppo. Tenere premuto
      Maiusc
      o
      Ctrl
      per selezionare e trascinare selezioni consecutive o multiple.
    • Selezionare uno o più gruppi, selezionare
      Assegna
      gruppi a utenti o ruoli
      , selezionare gli utenti e i ruoli, quindi
      Applica
      .
    SUGGERIMENTO: Viene visualizzato Group assigned accanto a un utente o ruolo già assegnato al gruppo. È possibile assegnare il gruppo a un utente o ruolo da
    Vista progetto
    trascinando il gruppo nell'utente o ruolo in
    Vista progetto
    .
  3. Selezionare
    Esci
    .
Il gruppo viene visualizzato come assegnato all'utente o ruolo nella pagina del dashboard
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal