Aggiungi un gruppo

I gruppi determinano l'organizzazione di un sistema. Ad esempio, un sistema può avere gruppi di riempimento e imballaggio.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri pagina dashboard
    , quindi
    Gestisci utenti e gruppi
    .
  2. Nella pagina del dashboard, in
    Gruppi
    , selezionare
    Aggiungi
    .
  3. In
    Aggiungi gruppo
    , in
    Nome
    , immettere il nome del gruppo.
  4. (Opzionale) Se vengono creati utenti, in
    Assegna utenti a gruppi
    selezionare gli utenti da aggiungere al gruppo.
  5. (Opzionale) Se vengono creati ruoli, in
    Assegna ruoli all'utente
    selezionare i ruoli da assegnare al gruppo.
  6. Selezionare
    Aggiungi
    .
    SUGGERIMENTO: Per creare un gruppo in
    Vista progetto
    , in
    Sicurezza
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Gruppi
    per aggiungere un gruppo o selezionare un gruppo per aggiungere un sottogruppo e quindi selezionare
    Nuovo
    gruppo
    .
Il nuovo gruppo viene visualizzato nella pagina del dashboard e in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal