Aggiungere una penna linea array

Aggiungere una penna linea array

Aggiungere una penna linea array per visualizzare la distanza tra i valori di una variabile bidimensionale.
  1. Aggiungere una penna linea array
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare o creare una variabile bidimensionale del tipo di dati Number.
    Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.
    Ad esempio, creare una variabile del tipo di dati Number[2,2].
  3. Selezionare o creare un oggetto
    GraficoXY
    .
  4. In
    Proprietà
    , accanto a
    Penne
    , selezionare
    Add
    e
    Penna linea array
    .
  5. Creare un collegamento dinamico tra
    Array di punti
    e la variabile bidimensionale.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  6. (Opzionale) Rendere modificabile la penna linea array a runtime:
    1. Impostare la proprietà
      Modificabile
      su
      Vero
      .
    2. Nell'
      Array di punti
      , selezionare
      Modifica collegamento dinamico
      e selezionare
      Avanzato
      .
    3. Nell'
      Editor dei collegamenti dinamici avanzati
      , impostare la direzione del collegamento su .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal