Creare un collegamento dinamico avanzato

Creare collegamenti dinamici avanzati per trasformare valori collegati.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto che contiene una proprietà da collegare.
  2. In
    Proprietà
    , passare il puntatore del mouse sulla proprietà da collegare, selezionare
    Aggiungi collegamento dinamico
    .
  3. Nel browser dei collegamenti dinamici, selezionare
    Avanzato
    .
  4. (Opzionale) Per aprire l'editor dei collegamenti dinamici avanzati nel riquadro centrale, selezionare
    Apri nell'editor
    .
    SUGGERIMENTO: Aprire l'editor dei collegamenti dinamici avanzati nel riquadro centrale è utile se si modifica un collegamento dinamico avanzato con una logica lunga.
  5. Per inserire un collegamento dinamico:
    1. Selezionare
      Inserisci
      e selezionare
      Collegamento dinamico
      .
    2. Impostare l'origine del collegamento dinamico selezionando
      Aggiungi collegamento dinamico
      o trascinando un oggetto o una proprietà.
      Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Prima della proprietà, viene visualizzato per indicare che la proprietà contiene un collegamento dinamico.
      SUGGERIMENTO: Se il collegamento dinamico non si risolve in fase di progettazione, viene visualizzato prima del collegamento dinamico. È possibile risolvere un collegamento dinamico a un alias Windows a runtime. Se il collegamento dinamico viene interrotto perché l'attributo collegato non esiste più o è stato spostato, viene visualizzato prima del collegamento.
  6. Per inserire un convertitore:
    1. Selezionare
      Inserisci
      e selezionare un convertitore.
    2. Creare la logica del convertitore immettendo i dati o creando collegamenti dinamici nei campi del convertitore.
      SUGGERIMENTO: È possibile creare un collegamento dinamico selezionando
      Aggiungi collegamento dinamico
      o trascinando un oggetto o una proprietà.
  7. Per modificare la direzione del collegamento dinamico, selezionare l'icona:
    • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
    • Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
    • Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
  8. Per collegare la variabile sorgente allo specifico indice della variabile padre:
    1. Selezionare
      Configure
      Configura
      e selezionare
      Aggiungi l'indice array padre
      .
    2. Impostare
      Valore indice array padre
      .
  9. Per creare un convertitore sul quale è possibile creare in modo dinamico il percorso di origine della variabile, selezionare
    Configure
    Configura
    e selezionare
    Modalità EU
    :
    • Predefinito
      . Non viene applicata alcuna conversione.
    • Localizza
      . Imposta l'unità di misura della variabile padre in base alle impostazioni locali dell'utente.
    • Copia EU da sorgente
      . Imposta l'unità di misura della variabile padre come unità di misura della variabile di origine.
  10. Per aggiungere un convertitore di percorso dinamico:
    1. Selezionare
      Configure
      Configura
      e selezionare
      Convertitore chiave-valore
      o
      Convertitore condizionale
      .
    2. Impostare le proprietà del convertitore.
  11. Per eliminare un collegamento dinamico o un convertitore, nel blocco selezionare
    Elimina
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal