Ripristinare un progetto
Se un progetto è danneggiato o sono state salvate delle modifiche indesiderate è possibile ripristinare una versione precedente del progetto.
Assicurarsi che il progetto sia chiuso in
FactoryTalk Optix Studio
.- Dalla cartella%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]copiare l'intera cartella del backup desiderato.
- Sostituire la cartella del progetto corrente con la cartella di backup.
- Aprire il progetto e verificare che sia stato ripristinato correttamente.
Fornire un feedback