Ordinare i nodi del progetto

È possibile utilizzare C# per ordinare i nodi all'interno del nodo padre attraverso i metodi
MoveUp()
e
MoveDown()
.

Metodi

È possibile invocare questi metodi in un nodo:
MoveUp()
Sposta il nodo in alto di una posizione rispetto ai nodi fratelli all'interno del nodo padre.
Il richiamo del metodo
MoveUp()
sul primo nodo all'interno del nodo padre non ha alcun effetto.
MoveDown()
Sposta il nodo in basso di una posizione rispetto ai nodi fratelli all'interno del nodo padre.
Il richiamo del metodo
MoveDown()
sull'ultimo nodo all'interno del nodo padre non ha alcun effetto.

Considerazioni su oggetti grafici

Se si ordinano oggetti grafici con i metodi
MoveUp()
e
MoveDown()
:
  • I metodi hanno effetto solo se invocati su un oggetto grafico all'interno di un tipo (ad esempio,
    Panel (type)
    ).
  • Per vedere l'effetto della funzione sul grafico, ricaricare manualmente la pagina.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal