Sviluppare un'etichetta con un'unità ingegneristica localizzata
Creare un'interfaccia semplice che visualizzi la temperatura in un formato regolato secondo le impostazioni locali dell'utente connesso.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)

Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

Selezionare
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Esegui
Fornire un feedback