Duplicare un progetto

Duplicare un progetto per utilizzare un progetto esistente come template per un nuovo progetto.
  1. Aprire il progetto da duplicare, quindi dal menu principale selezionare
    Salva con nome
    .
  2. In
    Salva progetto con nome
    , completare:
    1. Nome
      . Il nome del nuovo progetto.
    2. Percorso
      . Il percorso di archiviazione dei file di progetto. Per impostazione predefinita, il progetto duplicato viene archiviato nella stessa posizione del progetto originale. Selezionare l'icona della cartella per passare a una nuova posizione.
    3. (Opzionale)
      Utilizza controllo origine
      .Selezionare per salvare il progetto in un repository Git.
  3. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal