Creare un database

Sarà necessario aggiungere una tabella al datastore prima di iniziare la query su di esso.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database interno
    o
    Database ODBC
    .
  2. In
    Proprietà
    , accanto a
    Tabelle
    , selezionare
    Add
    .
  3. Aggiungere tre colonne della tabella con tipi di dati Int16, Int32 e Float:
    1. Nella tabella creata, accanto a
      Colonne
      selezionare
      Add
      .
    2. Accanto alla colonna, selezionare
      BaseDataType
      e selezionare
      Int16
      .
    3. Accanto a
      Colonne
      , selezionare
      Add
      .
    4. Accanto alla colonna, selezionare
      BaseDataType
      e selezionare
      Int32
      .
    5. Accanto a
      Colonne
      selezionare
      Add
      .
    6. Accanto alla colonna, selezionare
      BaseDataType
      e selezionare
      Float
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal