- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Variables de las interfaces de red
Vincule una propiedad del objeto gráfico a una variable
Interfaces de red
predefinida en el objeto Direcciones IP adicionales
para configurar la red de su dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable Direcciones IP
para especificar la dirección IP del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
Direcciones IP adicionales
en Interfaces de red
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con el dispositivo HMI.
Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
---|---|---|---|---|
Nombre de la interfaz | String | Nombre de la interfaz | Solo lectura | Reinicio no necesario |
DHCP activado | Boolean | Obtener automáticamente la configuración de IP mediante DHCP | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Dirección IP | String | Dirección IP de la red | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Máscara | String | Máscara de subred de la red | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
DNS 1 | String | Dirección DNS principal de la red | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
DNS 2 | String | Dirección DNS secundaria de la red | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Puerta de enlace predeterminada | String | Dirección IP de la puerta de enlace de red predeterminada | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
interfaz de red
dirección ip
dirección ip
máscara
dns
puerta de enlace
variable de interfaz de red
Entregue su opinión