Habilitar o deshabilitar un objeto gráfico
Habilite o deshabilite un objeto. En tiempo de ejecución, los usuarios pueden interaccionar con objetos habilitados.
- EnVista del proyectoo en el editor, seleccione el objeto que desee habilitar.
- EnPropiedades, enHabilitado, seleccione una de las siguientes opciones:
- Verdadero. El objeto permite la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
- Falso. El objeto impide la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
habilitar
deshabilitar
Entregue su opinión