Agregar un widget de estado de conexión de la estación
Agregue un widget de estado de conexión de la estación para monitorizar el estado de conexión del controlador.
Requisitos previos
- Para agregar un widget de estado de conexión de la estación
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas, busqueStation Connection Status.
- EnComponentes, arrastreEstado de conexión de la estaciónaMainWindow (tipo)o a un contenedor de interfaz de usuario diferente de laVista del proyecto.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre laEstacióny el variador de comunicación que desea monitorizar.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
En el tiempo de ejecución, el widget muestra estos indicadores de estado LED:
- LED verde. Conectado al controlador.
- LED rojo. Desconectado del controlador.
estado de conexión de la estación
widget de estado de conexión de la estación
conexión
monitorizar
Entregue su opinión