Crear Administrador de alarmas y Resumen de alarmas
Cree widgets de
administrador de alarmas
y resumen de alarmas
para mostrar información esencial sobre las alarmas del proyecto.- En la barra de herramientas principal, seleccioneBibliotecas de plantillas.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- EnComponentes, arrastreWidgets de alarmaa una subcarpeta de la carpetaUI.ResumenDeAlarmas# (type)yAdministradorDeAlarmas# (type)aparecen en la carpeta.
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneCerrar.
- (Opcional) En el editor, configure las propiedades de los dos widgets.
Entregue su opinión