MQTT
FactoryTalk®Optix™
es compatible con la versión 5.0 de MQTT, y el cliente admite la funcionalidad de publicador/suscriptor.Utilice estos componentes para desarrollar la lógica de la aplicación:
- Agente MQTT
- Cliente MQTT
- Publicador de MQTT
- Suscriptor de MQTT
Administre certificados y claves. Consulte Configurar TLS sin certificado de cliente.
Estructura de carga útil
Estructura de la carga útil de
FactoryTalk Optix
MQTT para carpetas con 2 etiquetas numéricas y 1 etiqueta de cadena:{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
mqtt
Entregue su opinión