Configurar el enrutamiento del controlador
Complete este procedimiento antes de importar etiquetas desde los controladores Beckhoff® TwinCAT®.
- En el equipo del controlador TwinCAT®:
- Obtenga el valor del ID de red de AMS.CONSEJO: Utilizará el valor de ID de red de AMS más adelante al configurar un variador de comunicación enFactoryTalk Optix Studio.
- Agregue una ruta para cada dispositivo conectado al controlador. Use estos ajustes:
- Información de la dirección. Escriba la dirección IP del dispositivo de destino para unAplicación FactoryTalk Optix.
- AmsNetId. La misma dirección que en Información de la dirección con.1.1añadido al final de dicha dirección.
- Ruta de destino. Establecida en Estática.
- Ruta remota. Establecida en Ninguna/Servidor.
- SecureADS. Deshabilitar.
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
ruta
beckhoff
Entregue su opinión