Variador de controlador Micro

Siga estas pautas cuando trabaje con un variador de controlador Micro.

Controladores compatibles

El variador de controlador Micro admite controladores
Micro800
y controladores
MicroLogix
1400, así como controladores SLC 500.
CONSEJO: Si utiliza un módulo 1761-NET-ENI(W) para comunicarse con el puerto serie de un controlador compatible, debe utilizar un módulo 1761-NET-ENI(W) serie C o serie D para trabajar con FactoryTalk Optix.

Importación de etiquetas del controlador

Con el variador de controlador Micro, puede importar etiquetas de los controladores
Micro800
en el modo en línea.
Este variador de comunicación admite la importación de tipos de datos personalizados definidos en el proyecto del controlador.

Tipos de datos

El variador de controlador Micro es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipos de datos básicos
Tipo de datos
Tipo de datos
FactoryTalk Optix
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal