Implementar una aplicación FactoryTalk Optix

Los dispositivos de destino de
Rockwell Automation
ejecutan automáticamente
Aplicaciones FactoryTalk Optix
durante la implementación. Los dispositivos que no tienen instalado el servicio de actualización o a los que se les ha transferido manualmente la aplicación en tiempo de ejecución requieren que inicie manualmente la aplicación en el dispositivo o configure la aplicación para el inicio automático.
Utilice
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
para implementar en dispositivos locales o remotos. Utilice
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
para implementar solo en dispositivos remotos.
FactoryTalk Optix Studio
utiliza
FactoryTalk Remote Access
para implementar en dispositivos remotos.
IMPORTANTE: Si ya se está ejecutando un
Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo de destino, la implementación de otro
Aplicación FactoryTalk Optix
se detiene y elimina la otra aplicación.
Requisitos previos
  • (Opcional) Configure el motor de presentación para el modo en el que va a ejecutar
    FactoryTalk Optix
    .
  • Confirme que
    Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
    se ejecuta en el dispositivo de destino.
    IMPORTANTE: Para que funcione correctamente al ejecutarse como una aplicación,
    Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
    requiere un puerto TCP 49100 accesible y un nombre de usuario válido con una contraseña configurada.
  • Confirme que el dispositivo de destino tiene una licencia válida.
    IMPORTANTE: Si el dispositivo de destino no tiene licencia,
    Aplicaciones FactoryTalk Optix
    se ejecuta en el modo de demostración y se detiene automáticamente después de 2 horas.
  • Configure un dispositivo.
    IMPORTANTE: Configure un dispositivo local o remoto. Para configurar un dispositivo local, consulte Administrar dispositivos de destino. Para configurar un dispositivo remoto, abra
    FactoryTalk®Hub
    y acceda a
    FactoryTalk Remote Access
    . En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulte
    Vista de dominio
    y desplácese hasta
    Para agregar un dispositivo
    . El dispositivo remoto también debe tener el cliente de
    FactoryTalk Remote Access
    Runtime instalado y configurado. En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulte
    Configuración del cliente
    .
  1. Para implementar un
    Aplicación FactoryTalk Optix
  2. Seleccione el dispositivo configurado.
    Para obtener más información, consulte Seleccionar un dispositivo de destino.
  3. Si ha seleccionado un dispositivo remoto, primero establezca una conexión VPN con ese dispositivo. Para seleccionar
    VPN
    o una conexión de escritorio remoto, elija
    Escritorio remoto
    .
  4. Seleccione
    En ejecución
    .
  5. Introduzca la contraseña del usuario para el dispositivo de destino y seleccione
    Aceptar
    .
  6. Para desconectar
    FactoryTalk Optix Studio
    del dispositivo de destino, cierre
    Salida
    .
  7. Para detener
    Aplicación FactoryTalk Optix
    en el dispositivo de destino, seleccione
    Detener
    .
    CONSEJO:
    Si desinstala Herramientas de tiempo de ejecución, la próxima vez que inicie sesión la aplicación se reiniciará automáticamente. No puede implementar una aplicación después de desinstalar las Herramientas de tiempo de ejecución, ya que la desinstalación elimina el servicio de actualización.
La aplicación en el dispositivo de destino se detiene.
OBSERVACIÓN: Para desasociar FactoryTalk Optix Studio del dispositivo de destino, cierre el panel Salida en
FactoryTalk Optix
. La aplicación se sigue ejecutando en el dispositivo de destino, pero
FactoryTalk Optix
ya no está conectado, por lo que los mensajes ya no aparecen en el panel Salida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal