Agregar Cliente MQTT
Configure un nodo de cliente MQTT para habilitar la conexión con el Agente MQTT. Para publicar y suscribirse a un Agente MQTT, es necesario crear un nodo de publicador de MQTT y/o un nodo de suscriptor de MQTT
- En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMQTT, seleccioneNuevoyCliente MQTT.
- EnPropiedades, configure elCliente MQTT:
- Dirección del agente
- La dirección a la que se conecta el agente.
- Puerto
- Número de puerto de comunicación.
- ClientID
- Identificador de cliente que es exclusivo del servidor.
- SSL/TLS habilitado
- Permite una conexión segura entre el cliente MQTT y el agente MQTT de FT Optix. Una vez activado, se utiliza el protocolo 'mqtts'.
- Validar el certificado del agente
- Activa/desactiva el proceso de validación del certificado del Agente MQTT. Durante el proceso de verificación del certificado SSL, el cliente MQTT de FT Optix comprueba la firma digital del certificado del agente para asegurarse de que ha sido emitido por una autoridad de certificación (CA) de confianza. El cliente también comprueba que el certificado no ha caducado.
- Archivo de certificado de CA
- Un certificado de autoridad de certificación que ha firmado el certificado del servidor en el Agente MQTT. Es necesario una vez que se activa SSL/TLS para establecer una conexión segura con el agente. Se encuentra en la carpeta\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs.
- Archivo de certificado del cliente
- Certificado de cliente MQTT de FT Optix. Un certificado de cliente identifica al cliente del mismo modo que el certificado de servidor identifica al servidor. Si esta propiedad permanece vacía, solo el certificado de agente será el usuario para la autenticación. Se encuentra en la carpeta\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs.
- Archivo de clave privada del cliente
- Clave privada de cliente MQTT de FT Optix. Se encuentra en la carpeta\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs.
- Tipo de identidad del usuario
- Especifique el usuario al acceder al Agente MQTT:
- Anónimo (predeterminado) - No se realiza un inicio de sesión, acceda al servidor como usuario anónimo.
- Nombre de usuario/contraseña - Especifique una combinación de nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta MQTT
, aparece el objeto Cliente MQTT
.- Agregue Publicador de MQTT y Suscriptor de MQTT. Ver:
cliente mqtt
Entregue su opinión