Agregar Publicador de MQTT
Configure un Publicador de MQTT para publicar mensajes en un tema definido por Agente MQTT. Cualquier cliente MQTT suscrito a ese tema recibe los mensajes.
CONSEJO:
El publicador solo admite variables escalares. No se admiten matrices, UDT y otras variables no escalares.
- En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMQTT, seleccioneNuevoy elijaPublicador de MQTT.
- EnPropiedades, configure las siguientes propiedades:
- Modo de muestreo
- Ninguno: registro automático deshabilitado, puede registrar invocando al método de muestra.
- Periódico: registra los valores de todas las variables seleccionadas en intervalos regulares.
- Cambio en el valor: en intervalos regulares, únicamente registra los valores de las variables seleccionadas que cambiaron con respecto al muestreo anterior.
- Período de muestreo
- Intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente, en modo Periódico.
- Tiempo de sondeo
- Intervalo en horas, con precisión de milisegundos, entre un muestreo y el siguiente, en el modo Cambio de valor.
- Carpeta
- Esta carpeta contiene variables cuyos valores se enviarán al agente. El nodo Folder debe ser un objeto global y no puede ser un objeto basado en sesiones.
- Tema
- Define el tema de MQTT sobre el que vamos a enviar/publicar datos. (El tema es obligatorio. Una vez que el tema esté vacío, el Publicador generará un mensaje de advertencia durante la primera publicación. RT no se detendrá y otras funciones de mqtt seguirán funcionando, solo se detendrá este Publicador específico).
- QoS
- Calidad de servicio (QoS) de MQTT define la garantía de que se entregue un mensaje específico (0, 1, 2).0 - Como máximo una vez (puede perder mensajes).1 - Al menos una vez (garantiza la entrega del mensaje, pero potencialmente duplica los mensajes).2 - Exactamente una vez (garantiza que los mensajes se entreguen exactamente una vez sin duplicados).
- Conservar
- Conserve el mensaje sobre el tema incluso después de leerlo
- Verdadero: habilita la funcionalidad Conservar
- Falso: deshabilita la funcionalidad Conservar
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta MQTT
, aparece el objeto Publicador de MQTT
.Entregue su opinión