Agregar Suscriptor de MQTT
Configurar un Suscriptor de MQTT para suscribir mensajes al Agente MQTT sobre un tema definido. Si un cliente se suscribe a un tema, recibirá todos los mensajes que el agente reenvíe para ese tema.
CONSEJO:
El suscriptor puede recibir variables de otros clientes de
FactoryTalk®Optix™
y de otros clientes utilizando el formato admitido.- En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMQTT, seleccioneNuevoy seleccioneSuscriptor de MQTT.
- EnPropiedades, vaya a y configure las siguientes propiedades:
- Carpeta
- Este nodo de carpeta contiene variables en las que el suscriptor copiará los valores leídos del agente.
- Tema
- Un tema único en un agente para suscribirse. El tema es obligatorio.
- QoS
- Calidad de servicio (QoS) de MQTT define la garantía de que se entregue un mensaje específico (0, 1, 2).0 - Como máximo una vez (puede perder mensajes).1 - Al menos una vez (garantiza la entrega del mensaje, pero potencialmente duplica los mensajes).2 - Exactamente una vez (garantiza que los mensajes se entreguen exactamente una vez sin duplicados).
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta MQTT
, aparece el objeto Suscriptor de MQTT
configurado.Entregue su opinión