Depurar NetLogics

Identifique, investigue y solucione problemas con NetLogics de tiempo de ejecución y de diseño.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix Studio
solo admite bibliotecas de .NET con el marco de destino .NET Standard 8. Para depurar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
con
Visual Studio®
o
Visual Studio Code®
, instale el SDK de .NET.

Enfoques de depuración

Puede realizar alguna de las siguientes acciones:

Solución de problemas comunes de depuración

En caso de errores con depuradores en editores de código externos:
  • Asegúrese de que la solución .NET se compila. En
    FactoryTalk Optix Studio
    , investigue el panel
    Salida
    en busca de errores de compilación de la solución .NET y corrija el código NetLogic si es necesario. Consulte Panel Salida.
  • Asegúrese de haber guardado el proyecto y NetLogics en
    FactoryTalk Optix Studio
    y en el editor de código externo.
  • Asegúrese de que la aplicación
    Aplicación FactoryTalk Optix
    usa el código más reciente. Vuelva a ejecutar la
    Aplicación FactoryTalk Optix
    . Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
  • Asegúrese de que ha adjuntado el depurador al proceso correcto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal