Depurar NetLogic iniciando sesión en la salida

Depure NetLogic de tiempo de diseño y tiempo de ejecución registrando mensajes en el panel
Salida
de
FactoryTalk Optix Studio
. Los mensajes muestran información sobre objetos y variables o comprueban si se ha alcanzado una determinada línea de código.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Depurar NetLogic iniciando sesión en la salida
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el NetLogic para localizar y solucionar el problema.
    Se abre NetLogic en el editor de código externo.
  3. Agregue métodos
    Log
    al código NetLogic.
    Para obtener más información, consulte Escribir mensajes de registro.
    Por ejemplo:
    • Log.Info(LogicObject.BrowseName,"
      Information message
      ");
    • Log.Warning(LogicObject.BrowseName,"
      Warning message
      ");
    • Log.Error(LogicObject.BrowseName,"
      Error message
      ");
  4. Para mostrar mensajes de registro en
    FactoryTalk Optix Studio
    , use una de las siguientes opciones:
    • Depure un NetLogic de tiempo de ejecución. Seleccione
      En ejecución
      e investigue el panel
      Salida
      .
      CONSEJO: Puede ejecutar el proyecto en el destino del emulador para la depuración.
    • Depure un NetLogic de tiempo de diseño. Ejecute NetLogic e investigue el panel
      Salida
      .
    CONSEJO:
    En el panel
    Salida
    :
    • Los errores de NetLogic de tiempo de diseño se muestran en la ficha
      Salida de Studio
      .
    • Los errores de NetLogic de tiempo de ejecución se muestran en la ficha
      ApplicationName
      . Por ejemplo,
      Salida del emulador
      .
    Para obtener más información, consulte Panel Salida.
  5. Edite el código y repita el procedimiento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal