Cambiar tamaño de un objeto
Arrastre para cambiar el tamaño de un objeto o especifique valores en las propiedades del objeto.
Requisitos previos
Para cambiar el tamaño de un objeto, la alineación del objeto debe ser izquierda, superior o inferior. Si la alineación del objeto en el eje X o en el eje Y es
Ajustar
, el tamaño del objeto cambia de forma dinámica según el tamaño del contenedor. No se puede escalar el tamaño de un objeto que está dentro de un contenedor con respecto al tamaño del contenedor.
CONSEJO:
El tamaño del objeto
Ventana
define el tamaño de toda la interfaz de usuario. Puede establecerse mediante las propiedades Ancho
y Altura
, o bien, se puede definir automáticamente en el mismo tamaño de la pantalla en la que la interfaz aparece en tiempo de ejecución a través de la propiedad Pantalla completa
.- Para cambiar el tamaño de un objeto
- En el editor, arrastre el controlador de tamaño del objeto.
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto y, enPropiedades, cambie:
- Altura. Introduzca el valor de la altura del objeto.
- Ancho. Introduzca el valor del ancho del objeto.
CONSEJO: Si elimina el valor deAlturaoAncho, el objeto utilizará la configuraciónAutomático. El texto determina el tamaño del objeto.
cambiar tamaño
altura
ancho
Entregue su opinión