- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear un puntero de nodo
Cree un puntero de nodo en
Vista del proyecto
para hacer referencia a otro nodo del proyecto.- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico al nodo al que apunta.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) ExpandaPunteroDeNodoy rellene estas propiedades:#
- Tipo. Tipo de nodo al que apunta el puntero de nodo.
- Clase de nodo. Puede elegir entre:
- Instancia
- Tipo
- Cualquiera
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccioneNombre para mostrare introduzca el nombre que desea mostrar.
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccioneDescripcióne introduzca la descripción.
puntero
puntero de nodo
Entregue su opinión