- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Variables de Pantalla
Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable de
Pantalla
predefinida para configurar la pantalla del dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable Brillo
para especificar el nivel de brillo de la pantalla del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
Pantalla
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la pantalla del dispositivo HMI.Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
---|---|---|---|---|
Brillo | UInt32 | Brillo de la pantalla del dispositivo HMI (1-10) | Lectura/Escritura | Reinicio no necesario |
Resolución vertical | UInt32 | Resolución vertical de la pantalla del dispositivo HMI en píxeles | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Resolución horizontal | UInt32 | Resolución horizontal de la pantalla del dispositivo HMI en píxeles | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Escala | UInt32 | Nivel de zoom de la pantalla (50 - 200) | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Orientación | UInt32 | Orientación de la pantalla: 0 = Horizontal 1 = Vertical 2 = Vertical volteada | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
mostrar
mostrar variable
brillo
resolución vertical
resolución horizontal
escala
orientación
Entregue su opinión