Mover un objeto
Mueva un objeto en el editor para ubicar los objetos tal como aparecerán en tiempo de ejecución. Todos los objetos de un contenedor se mueven con el contenedor.
- Para mover un objeto
- En el editor, seleccione y arrastre el objeto.
- EnVista del proyecto, seleccione el objeto y, a continuación, enPropiedades, cambie:
- Alineación horizontal. Introduzca el valor del espacio entre el objeto y el eje X.
- Alineación vertical.Introduzca el valor del espacio entre el objeto y el eje Y.
CONSEJO: La posición del objeto en laVista del proyectodetermina el orden de los objetos en el eje Z en comparación con otros objetos del mismo contenedor. Los objetos que aparecen en la parte inferior del árbol se muestran más arriba en el orden en el eje Z.
mover
alineación
Entregue su opinión