Crear una conexión segura entre el cliente del motor de presentación web y el servidor
La creación de una conexión HTTPS segura entre el cliente del motor de presentación web y el servidor requiere certificados. Puede crear y utilizar sus propios certificados.
FactoryTalk Optix
genera archivos de certificado cuando el Archivo de certificado
y los Archivos de clave privada
están vacíos. Puede generar y localizar los archivos de certificado y, a continuación, cargarlos en el objeto WebPresentationEngine
y en el explorador que va a utilizar para crear la conexión segura.Consulte Configurar motores de presentación para configurar el objeto
WebPresetationEngine
.- Configure el nombre de host del motor de presentación web, que es el nombre del equipo host, para que coincida con el nombre de host del certificado:
- EnVista del proyecto, seleccioneWebPresentationEngine.
- EnPropiedades, enNombre de host, introduzca el nombre del equipo host.CONSEJO: El nombre del certificado del explorador debe coincidir con el nombre de host del motor de presentación web.
- Introduzca la dirección IP a menos que esté emulando desde su equipo local. Si está emulando desde su equipo local, enDirección IPintroduzca0.0.0.0.
- EnProtocolo, seleccionehttps.
- EnPuerto, introduzca el número de puerto.
- SeleccioneEjecutar en emuladorpara ejecutar el proyecto en emulador y establecer la conexión web que crea los archivos de certificado.
- Copie y guarde los archivos de certificado en una ubicación conocida:
- Abra el explorador de archivos.
- Para ir al área de datos de la aplicación, escriba%appdata%y presioneEntrar.
- Para desplazarse por la estructura de carpetas de los archivos de certificado creados por el emulador, seleccione.
- Seleccione su proyecto.
- SeleccioneApplicationFiles.
- Copie y pegue los archivos .der y .pem en una ubicación conocida.
- ConWebPresentationEngineaún seleccionado, cargue los archivos de certificado enPropiedades:
- EnArchivo de certificado, seleccioneEXAMINARy desplácese para seleccionar el archivo de certificado .der de la ubicación donde almacenó el archivo, seleccioneImportararchivoy elijaSeleccionar.
- EnArchivo de clave privada, seleccioneEXAMINARy desplácese para seleccionar el archivo de certificado .pem de la ubicación donde almacenó el archivo, seleccioneImportar archivosy elijaSeleccionar.
- SeleccioneEjecutar en emuladorpara reiniciarlo y asegúrese de que se está conectando a la instancia correcta del servidor web.
- Exporte e instale el certificado del navegador:
- En la barra de direcciones de la conexión del navegador establecida, seleccioneNo seguro.
- EnAcerca dedespués de quesu conexión al sitio no sea segura,seleccione>y, a continuación, seleccioneMostrar certificado.
- EnVisor de certificados (nombre de su equipo), seleccioneDetallesy seleccioneExportar.
- Seleccione el archivo .der que tenga el nombre de su equipo antes de la extensión .der.
- Desplácese a una ubicación que recuerde y seleccioneGuardar.
- Vaya a la ubicación guardada y haga doble clic en el archivo .der.
- EnCertificado, seleccioneInstalar certificadopara instalar el certificado en el explorador.
- Deje seleccionadoUsuario actualy seleccioneSiguiente.
- SeleccioneColocar todos los certificados en el siguiente almacény seleccioneExaminar.
- EnSeleccionar almacén de certificados, seleccioneAutoridades de certificación raíz de confianzay, a continuación, seleccioneAceptar.
- EnCompletar el Asistente para la importación de certificados, seleccioneSiguientey, a continuación, seleccioneFinalizar.
- Cuando la importación se haya realizado correctamente, seleccioneAceptardos veces.
- Para establecer su conexión de la web al servidor, en el navegador, introduzcahttps:\\hostname:port. Por ejemplo, introduzcahttps:\\(computername):8080para el emulador.
conexión
polígono
Entregue su opinión